This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:查看如何在 TS2引脚具有5k Ω 电阻器的情况下进入关断模式

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433985/bq76952-check-how-to-enter-into-shutdown-mode-with-ts2-pin-has-5kohm-resistor

器件型号:BQ76952

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否帮助检查客户是否希望进入关断模式、如果客户使用 RST_SHUT 拉至高电平持续1秒、TS2引脚是否必须保持悬空? 如果您不需要 TS2引脚保持悬空、那么、您能否分享一个更详细的步骤来测试关断电流? 非常感谢您的支持。

由于客户尝试将 RST_SHUT 拉至高电平1S、并且他们将 TS2电阻器更改为5m Ω、因此 TS2上的电压显示为3.6V、而不显示为5V、而从数据表来看、它会显示处于关断模式、TS2应约为5V。  客户 通过万用表对关断电流进行测试、结果显示约20uA~40uA (始终变化)、因此器件似乎没有进入关断模式。  

测试电流如下面的蓝线所示:

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jie:

    您可以测量 REG18引脚上的电压吗? 如果应处于关断状态、则应输出0V、但如果输出1.8V、器件很可能会在尝试进入关断状态时进入软关断状态。 这很可能是由于 TS2在尝试进入 SHUTDOWN 模式时保持低电平。 请 在退出软关断模式时遵循 BQ76952软关断常见问题解答。 此 BQ76952关断常见问题解答 也可能有用。  

    此致、
    Alexis