This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700:升级过程中光学放大器中的应用问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38700, TPS389006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433168/tps38700-application-question-in-optical-amplifier-during-upgrade-process

器件型号:TPS38700
Thread 中讨论的其他器件: TPS389006

工具与软件:

大家好、团队成员:

关于 TPS38700、您能帮助回答以下问题吗?

1. TPS38700在升级过程中输出是否仍然一致?

TPS38700升级失败后将发生什么情况?

升级过程中 TPS38700的 IO 状态是什么?

TPS38700的默认时序是什么

5.我们是否有任何其他可以推广到客户的新序列发生器?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我们今天已经与客户举行了一次关于该器件的会议。

    如果我们解决客户的这些问题、就能赢得今天的这款器件。

    因此、请快速回答这些问题、如果需要、我们也可以安排一次会议进行讨论。

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    感谢您的提问!

    1.您能解释一下"一致输出"和"升级过程"是什么意思吗? 升级过程是否指的是向上排序、以及客户想要的一致输出是什么?

    2.如果升级意味着上电时序控制、如果 ENx 引脚存在错误(如果该引脚应该为低电平并且为高电平、或者如果该引脚应该为高电平并且为低电平)、则 TPS38700会检测到该错误并将 NIRQ 置为有效。 错误将记录在寄存器0x10位2 (F_EN)中。

    3.下面数据表中的表6.1显示了所有 ENx 和 GPO 引脚都为输出的引脚功能。 ENx 引脚使用序列发生器时序变为高电平、而 GPO 引脚充当 MCU 输出引脚扩展器。

    4.当前发布的 TPS38700具有625us 的时隙、并且采用了后续上电和下电时序控制。

    在该器件中、每个上电时隙需要625us、因此 PWR_EN1/2将在前625us 内激活、PWR_EN3/4/8将在接下来的625us 时隙内激活。

    5. TPS38700和 TPS38700S 是当前发布的仅有的两个序列发生器、TPS38700S 可与 TPS389006配对使用、以便为时序控制过程提供高精度监控。 TPS38700中的 ENx 引脚 可以来自1-12个通道、也可为客户为 TPS38700创建定制 OTP、具体取决于业务案例。

    如果您还有其他问题、请告诉我、我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的支持。

    此处的升级意味着 MCU 更新寄存器中的位。 第一个问题是:

    (1) I2C 写入 TPS38700中的位时 GPIO 的状态是什么?TPS38700是否仍在此处保持相同的 EN 序列?>

    (2)如果 I2C 通信失败或写入频率错误、那么在这种情况下、我们有没有保护机制?

    (3) TPS38700仅支持 OTP、我们是否可以在没有 I2C 通信的情况下刷新默认寄存器?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    谢谢您的澄清!

    对 TPS38700进行 I2C 写入时、ENx 引脚将保持其当前状态、但 I2C 更改 将保存在寄存器中并在下次操作时生效。  例如、如果 ACT 引脚为高电平并且加电时序已经发生、对加电时序的任何更改都将在下一次加电序列发生时生效。 在这种情况下、如果在已经发生向上时序后更改向下时序、则它将在下一个向下序列立即生效。

    2.能否就"写错频率"一词再多解释一下? 通常、内置自检(BIST)可确保内部操作按预期运行、并且电路板的一些延迟可能会导致 SDA 和 SCL 不匹配。

    3. TPS38700没有任何非易失性存储器(NVM)、因此在该器件关闭后无法保存对 OTP 的更改。 TPS38700的默认操作来自 OTP、任何所需的更改必须通过 I2C 通信进行。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li