Thread 中讨论的其他器件: TPS389006
工具与软件:
大家好、团队成员:
关于 TPS38700、您能帮助回答以下问题吗?
1. TPS38700在升级过程中输出是否仍然一致?
TPS38700升级失败后将发生什么情况?
升级过程中 TPS38700的 IO 状态是什么?
TPS38700的默认时序是什么
5.我们是否有任何其他可以推广到客户的新序列发生器?
谢谢!
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
关于 TPS38700、您能帮助回答以下问题吗?
1. TPS38700在升级过程中输出是否仍然一致?
TPS38700升级失败后将发生什么情况?
升级过程中 TPS38700的 IO 状态是什么?
TPS38700的默认时序是什么
5.我们是否有任何其他可以推广到客户的新序列发生器?
谢谢!
Yishan Chen
尊敬的 Yishan:
感谢您的提问!
1.您能解释一下"一致输出"和"升级过程"是什么意思吗? 升级过程是否指的是向上排序、以及客户想要的一致输出是什么?
2.如果升级意味着上电时序控制、如果 ENx 引脚存在错误(如果该引脚应该为低电平并且为高电平、或者如果该引脚应该为高电平并且为低电平)、则 TPS38700会检测到该错误并将 NIRQ 置为有效。 错误将记录在寄存器0x10位2 (F_EN)中。
3.下面数据表中的表6.1显示了所有 ENx 和 GPO 引脚都为输出的引脚功能。 ENx 引脚使用序列发生器时序变为高电平、而 GPO 引脚充当 MCU 输出引脚扩展器。

4.当前发布的 TPS38700具有625us 的时隙、并且采用了后续上电和下电时序控制。


在该器件中、每个上电时隙需要625us、因此 PWR_EN1/2将在前625us 内激活、PWR_EN3/4/8将在接下来的625us 时隙内激活。
5. TPS38700和 TPS38700S 是当前发布的仅有的两个序列发生器、TPS38700S 可与 TPS389006配对使用、以便为时序控制过程提供高精度监控。 TPS38700中的 ENx 引脚 可以来自1-12个通道、也可为客户为 TPS38700创建定制 OTP、具体取决于业务案例。
如果您还有其他问题、请告诉我、我希望这对您有所帮助!
此致、
Andrew Li
Andrew、您好!
感谢您的支持。
此处的升级意味着 MCU 更新寄存器中的位。 第一个问题是:
(1) I2C 写入 TPS38700中的位时 GPIO 的状态是什么?TPS38700是否仍在此处保持相同的 EN 序列?>
(2)如果 I2C 通信失败或写入频率错误、那么在这种情况下、我们有没有保护机制?
(3) TPS38700仅支持 OTP、我们是否可以在没有 I2C 通信的情况下刷新默认寄存器?
谢谢!
Yishan Chen
尊敬的 Yishan:
谢谢您的澄清!
对 TPS38700进行 I2C 写入时、ENx 引脚将保持其当前状态、但 I2C 更改 将保存在寄存器中并在下次操作时生效。 例如、如果 ACT 引脚为高电平并且加电时序已经发生、对加电时序的任何更改都将在下一次加电序列发生时生效。 在这种情况下、如果在已经发生向上时序后更改向下时序、则它将在下一个向下序列立即生效。
2.能否就"写错频率"一词再多解释一下? 通常、内置自检(BIST)可确保内部操作按预期运行、并且电路板的一些延迟可能会导致 SDA 和 SCL 不匹配。
3. TPS38700没有任何非易失性存储器(NVM)、因此在该器件关闭后无法保存对 OTP 的更改。 TPS38700的默认操作来自 OTP、任何所需的更改必须通过 I2C 通信进行。
我希望这对您有所帮助!
此致、
Andrew Li