Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户希望在正常工作条件下调整 TPS7A57的输出电流。
输出电压范围为:0.6V-1.5V。
TPS7A57是否可以使用 REF 引脚或电流裕量调节功能来动态实现?
谢谢!
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yishan:
是、您可以将输出电压从0.5V 更改为1.6V 或在器件的绝对最大额定值范围内支持的任何其他范围。
我误解了你原来的问题。 澄清一下:您想同时调节电流和电压? 在我看来、您需要一个恒流源、对吗? 如果是、我将在本白皮书中讨论如何使用该 LDO 轻松创建恒流源:
http://www.ti.com/lit/pdf/slup415
请参阅第16页和公式12。
谢谢!
Stephen