This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:通过 REF 引脚动态调节输出电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434705/tps7a57-dynamic-adjust-output-voltage-by-ref-pin

器件型号:TPS7A57

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户希望在正常工作条件下调整 TPS7A57的输出电流。

输出电压范围为:0.6V-1.5V。

TPS7A57是否可以使用 REF 引脚或电流裕量调节功能来动态实现?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    是的、这是该 LDO 的预期运行特性、数据表中的第8.1.16 (电流模式裕量)和8.1.17 (电压模式裕量)中详细讨论了该特性。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我在数据表中注意到、输出电压只有2.5%或5%的调整。

    我们是否可以支持0.5V-1.6V 的电压变化?

    另外、说明与输出电压调节无关、您可以简单地说明此功能吗?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    是、您可以将输出电压从0.5V 更改为1.6V 或在器件的绝对最大额定值范围内支持的任何其他范围。

    我误解了你原来的问题。  澄清一下:您想同时调节电流和电压?  在我看来、您需要一个恒流源、对吗?  如果是、我将在本白皮书中讨论如何使用该 LDO 轻松创建恒流源:

    http://www.ti.com/lit/pdf/slup415

    请参阅第16页和公式12。

    谢谢!

    Stephen