This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电芯平衡和电芯电阻测量要求

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434620/bq76952-cell-balancing-and-cell-resistance-measurement-requirement

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们希望根据我们的一项电池要求设计一种基于电芯平衡和监测功能的 BMS。   对于24V 电池系统、电池规格为6S1P (未来为12S1P)。 我们的要求还包括对电芯 内阻进行连续监测。 我们可能需要您针对该要求提供意见。

目前、我们确实拥有基于 BQ76952芯片组的适用于16S 应用的解决方案。  

BQ76952是否测量电芯内部电阻? 如果可以、您能否提供任何参考设计?

由于我们的电流可用性、BQ76952芯片组具有用于电压检测和平衡功能的相同引脚是否有任何其他 BMS 芯片组通过控制该引脚来独立于平衡操作、我们是否可以获得电芯内部电阻?

如果 BQ76952不测量电阻、请建议使用任何与 BMS 功能兼容且具有集成电芯内部电阻测量功能的参考设计或芯片组? 如果是、请提供参考设计建议?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrasekaran、

    我们的器件不监测电芯内部电阻。 如果您想要具备这种功能的芯片、建议改用监测计。

    您可以尝试在论坛上专门为监测计提出另一个 E2E 问题、或使用此链接: 电池电量监测计产品选择| TI.com 尝试查找合适的问题。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的拱形建议 Alexis

    是否可以使用电量监测计 IC 测量电池组中每个电芯的内部电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrasekaran、

    ‘‘m计具有一个称为"Impedance Track"的功能、据我所知、它允许测量电池的内部电阻。 我建议在论坛上向监测组提出一个新的问题、以进一步了解详情。

    此致、
    Alexis