工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们希望根据我们的一项电池要求设计一种基于电芯平衡和监测功能的 BMS。 对于24V 电池系统、电池规格为6S1P (未来为12S1P)。 我们的要求还包括对电芯 内阻进行连续监测。 我们可能需要您针对该要求提供意见。
目前、我们确实拥有基于 BQ76952芯片组的适用于16S 应用的解决方案。
BQ76952是否测量电芯内部电阻? 如果可以、您能否提供任何参考设计?
由于我们的电流可用性、BQ76952芯片组具有用于电压检测和平衡功能的相同引脚是否有任何其他 BMS 芯片组通过控制该引脚来独立于平衡操作、我们是否可以获得电芯内部电阻?
如果 BQ76952不测量电阻、请建议使用任何与 BMS 功能兼容且具有集成电芯内部电阻测量功能的参考设计或芯片组? 如果是、请提供参考设计建议?
提前感谢