This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:Intel ARL-H+HBR 重定时器+TPS65994BH GPIO 设置

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429902/tps65994ae-intel-arl-h-hbr-retimer-tps65994bh-gpio-setting

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994BH

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在开发采用英特尔 ARL-H+HBR 重定时器+TPS65994BH 的项目,当我们配置 PD FW,我们将 GPIO1设置为"GPIO1 ", Event_Port 但它无法输出高电平以打开重定时器电源,您能帮助检查 Retimer_Force_配置是否正确,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是否可以尝试禁用内部下拉和上拉、看看它是否有用?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    在我插入 Type-C 器件后、它可以输出高电平、如果 Type-C 端口未连接、它将输出低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!  

    另一个问题、目前在我们的原理图设计中、ADCIN1连接到 LDO_3V3、解码为7、ADCIN2连接到 GND 、解码为0、请帮助检查 I2C 地址是否正确、EC 的 I2C1地址为0x20 (Porta)和0x2C (PortB)、I2C2地址为0x38 (Porta)和0x3F (portB)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    插入 type-c 设备后、它可以输出高电平、如果 type-C 端口未连接、它将输出低电平、谢谢

    这是预期行为。

    [报价 userid="622466" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429902/tps65994ae-intel-arl-h-hbr-retimer-tps65994bh-gpio-setting/5483239 #5483239"]另一个问题、目前在我们的原理图设计中、ADCIN1连接到 LDO_3V3、解码为7、ADCIN2连接到 GND、解码 为0、请帮助检查 I2C 地址是否正确、EC 的 I2C1地址是否为0x20 (端口 A)和0x2C (端口 B)、感谢报价为0x3F (端口 B)。

    I2C1正确。 当器件处于 PTCH 或引导模式时、ADCINx 值只会影响 I2C2地址。 加载 AppConfig 后、I2C 地址将变为0x38/0x3F、就像您在屏幕截图中设置的地址一样。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    您能否帮助 说明有关推荐用于笔记本电脑设计的"安全模式"和"AlwaysEnableSink"模式的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于 PDFW 的加载方式。 如果使用 EEPROM、则可以使用这两个选项。 如果您要从 EC 加载固件、并且在电池电量耗尽模式下、EC 需要 VBUS 供电、则只能使用 AlwaysEnableSink 选项。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    理解、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan:

    没问题! 如果您有任何其他问题、请随时联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    如果我要删除 EEPROM、则需要由 EC 配置 PD 固件? 在电池电量耗尽模式下、EC 需要将固件配置写入 PD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在遇到了一个问题、在电池电量耗尽模式下、插入 Type-C 适配器、PD 始终处于贴片模式、仅适配器输出5V、无法输出20V、您能提供一些建议吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着固件未加载到 PD。 是否将 PDFW 存储在 EEPROM 中、或者 EC 正在更新 EEPROM?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 EEPROM、PD FW 存储在 EEPROM 中、但我们想删除 EEPROM、如何需要 EC 来配置 PD?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 EEPROM、PD FW 存储在 EEPROM 中、但我们想删除 EEPROM、如何需要 EC 来配置 PD?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要使用 EC 更新 PD、则应遵循此 zip 文件中的流程图。 文件夹中也有 I2C 事务日志示例。  e2e.ti.com/.../0550.PBMx.zip

    请记住、 如果 PD 断电、每次都需要执行此更新过程。

    此致