主题中讨论的其他器件:TPS65994BH
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在开发采用英特尔 ARL-H+HBR 重定时器+TPS65994BH 的项目,当我们配置 PD FW,我们将 GPIO1设置为"GPIO1 ", Event_Port 但它无法输出高电平以打开重定时器电源,您能帮助检查 Retimer_Force_配置是否正确,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在开发采用英特尔 ARL-H+HBR 重定时器+TPS65994BH 的项目,当我们配置 PD FW,我们将 GPIO1设置为"GPIO1 ", Event_Port 但它无法输出高电平以打开重定时器电源,您能帮助检查 Retimer_Force_配置是否正确,谢谢。
您好!
插入 type-c 设备后、它可以输出高电平、如果 type-C 端口未连接、它将输出低电平、谢谢
这是预期行为。
[报价 userid="622466" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429902/tps65994ae-intel-arl-h-hbr-retimer-tps65994bh-gpio-setting/5483239 #5483239"]另一个问题、目前在我们的原理图设计中、ADCIN1连接到 LDO_3V3、解码为7、ADCIN2连接到 GND、解码 为0、请帮助检查 I2C 地址是否正确、EC 的 I2C1地址是否为0x20 (端口 A)和0x2C (端口 B)、感谢报价为0x3F (端口 B)。I2C1正确。 当器件处于 PTCH 或引导模式时、ADCINx 值只会影响 I2C2地址。 加载 AppConfig 后、I2C 地址将变为0x38/0x3F、就像您在屏幕截图中设置的地址一样。
此致
您好!
如果您要使用 EC 更新 PD、则应遵循此 zip 文件中的流程图。 文件夹中也有 I2C 事务日志示例。 e2e.ti.com/.../0550.PBMx.zip
请记住、 如果 PD 断电、每次都需要执行此更新过程。
此致