This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864S-Q1:给定 ILED +精度可实现的最小输出电流

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430040/lp8864s-q1-minimum-achievable-output-current-for-given-iled-accuracy

器件型号:LP8864S-Q1

工具与软件:

团队、

给定 ILED 可实现的最小输出电流是多少。

例如、我设置 ILED=ILED 100mA。 在理论上、通过设置 LED_CURR_CONFIG[11:0]= 01b、我应该能够实现100mA / 4095 ~= 25uA。

  • 器件是否支持这些低输出电流?
  • 这些低 LED_CURR_CONFIG 值的每通道精度是多少?

谢谢!

 Johannes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    由于我们的专家是 ooo、请预计回复会有一些延迟。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes

    请问您这边的目标准确度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    我们希望实现0.06mA = 60uA 的最小输出电流、精度为~6-8%。

    BR, Johannes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes

    让我来检查一下我们的验证、看看是否有一些数据可以与您共享、我们没有此规格的 ATE 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    知前、您有最新消息吗?

    如果没有可用的准确性数据、请确定以下优先级:

    实际可用的最低输出电流 IOUT 是多少?

    此致、Johannes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes

    我将回复您一封有关详细结果的电子邮件、请查看。