请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8864S-Q1 工具与软件:
团队、
给定 ILED 可实现的最小输出电流是多少。
例如、我设置 ILED=ILED 100mA。 在理论上、通过设置 LED_CURR_CONFIG[11:0]= 01b、我应该能够实现100mA / 4095 ~= 25uA。
- 器件是否支持这些低输出电流?
- 这些低 LED_CURR_CONFIG 值的每通道精度是多少?
谢谢!
Johannes。