This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:适用于工业24V 输入

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435274/tps55288-for-industrial-24v-input

器件型号:TPS55288

工具与软件:

嗨、团队:

TPS55288能否支持工业24V 输入的20V/5A 输出? 如果是、您能解释一下为什么 Webench 设计无法创建吗? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我能不能知道客户和应用是什么?

    是的、TPS55288适合此目的。 Webench 不是那么智能。 还请在完成后与我们分享原理图以供审阅。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    让我们通过电子邮件继续通话 谢谢。

    此致、
    Sam Ting