请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 工具与软件:
嗨、团队:
TPS55288能否支持工业24V 输入的20V/5A 输出? 如果是、您能解释一下为什么 Webench 设计无法创建吗? 谢谢!
此致、
Sam Ting
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.