This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066A PG 压降问题

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424626/lm25066a-lm25066a-pg-drop-issue

器件型号:LM25066A

工具与软件:

你(们)好

客户侧反馈插入/移除 PDB 时、LM25066A PG 将在触发设置值之前拉至低电平。

我让他们在 PG 拉低之前/之后尝试读取寄存器。

您认为79和 E1有合理的价值吗?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    [报价用户 id="546627" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424626/lm25066a-lm25066a-pg-drop-issue "]

    客户侧反馈插入/移除 PDB 时、LM25066A PG 将在触发设置值之前拉至低电平。

    [报价]

    客户参考的是 UVLO 设置值吗?

    黄色波形是什么?

    是 MOSFET 的源极?

    请让客户检查有关 VIN 的测量值。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的快速响应

    更新了如下所示的客户寄存器转储。

    我认为它与断路器有关。

    您是否认为我们可以采取任何其他操作、或者如何避免 LM25066A 触发断路器?

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Schematic_5F00_20240731.pdf

    黄色波形在这里。 MOSFET 的漏极

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我将在今天 EOD 之前对此进行检查并重新解答。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的大力支持!

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    可以得到您的反馈吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    客户 侧发现可以通过卸下 D702来解决此问题。

    这里的数据表之所以不同、还有一点。

    您知道哪一个是栅极引脚的真正绝对额定值吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    24V 适用于瞬时浪涌电压绝对最大值

    GATE 引脚的标称绝对最大值为20V。

    很高兴知道问题已解决。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    但是、如果 Vin/Vout =17V (17+7.5V)、GATE 引脚将超过24V。 超出了数据表规格20V。

    对于客户当前的应用、其输入电压为12V、因此栅极引脚将接近20V。 他们担心它太接近规格裕度。

    二极管器件的值。 您知道为什么移除 D702可以解决此问题吗? 或者,你认为它会有任何副作用删除 D702?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    客户可以使用齐纳二极管来钳制电压、如下所示。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的答复:)

    这些转换器具有输入电压= 17V 的应用。 VGS 只能是1.8V?

    这是前一篇文章中的第二个问题

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    它们使用20V 齐纳二极管。 这只是一个示例。

    他们可以使用齐纳二极管、而不是二极管。 移除二极管没有任何效果。

    谢谢

    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的大力支持。 我是否可以知道为什么使用齐纳二极管优于二极管? 能否详细介绍一下根本原因?

    您是否对齐纳二极管有任何推荐 PN?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    很抱歉响应延迟。

    是否对使用栅源二极管/齐纳二极管有任何要求?

    我们的许多设计没有它们。 客户可以在源极和 GND 之间使用二极管来保护源极、如用于 LM25066A 的 EVM 中的源极。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

     因为他们担心栅极引脚接近规格。

    BTW (如果其他应用具有16V 输入电压)。 如果齐纳二极管钳制20V 的电压、它们将具有23.5V 的栅极引脚电压。

    LM25066A 能否正常工作?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    很抱歉混淆。 LM25066A 内置了内部齐纳二极管、因此无需连接该齐纳二极管。

    BTW (如果其他应用具有16V 输入电压)。 如果齐纳二极管钳制20V 电压、这些器件将具有23.5V 的栅极引脚电压。

    最好在实际硬件或 EVM 上检查此情况。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    因为我手头没有 EVM。 您能帮助我进一步测试您的 EVM 吗?

    BTW、客户发现当电压接近20V 时、如果 D702仍未去除、其栅极引脚将损坏。

    立即击穿。 接地短路。 您是否认为是因为齐纳二极管已损坏?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    您有任何反馈吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您是指栅极电压?

    客户是否使用输入16V 检查了栅极电压?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    我已将您引导至客户电子邮件您能否在电子邮件中回复?

    BTW、一周前我已经分享了我的答案。 我知道你为什么这么晚才答复我吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 为此、我们可以切换到邮件。

    正在关闭该主题帖。