工具与软件:
你(们)好
客户侧反馈插入/移除 PDB 时、LM25066A PG 将在触发设置值之前拉至低电平。


我让他们在 PG 拉低之前/之后尝试读取寄存器。

您认为79和 E1有合理的价值吗?
BRS
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brian、您好!
[报价用户 id="546627" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424626/lm25066a-lm25066a-pg-drop-issue "]客户侧反馈插入/移除 PDB 时、LM25066A PG 将在触发设置值之前拉至低电平。
[报价]客户参考的是 UVLO 设置值吗?
黄色波形是什么?
是 MOSFET 的源极?
请让客户检查有关 VIN 的测量值。
谢谢
Amrit
您好、Amrit
感谢您的快速响应
更新了如下所示的客户寄存器转储。

我认为它与断路器有关。
您是否认为我们可以采取任何其他操作、或者如何避免 LM25066A 触发断路器?
e2e.ti.com/.../TI_5F00_Schematic_5F00_20240731.pdf
黄色波形在这里。 MOSFET 的漏极

BRS
Brian
嗨、Brian、
很抱歉混淆。 LM25066A 内置了内部齐纳二极管、因此无需连接该齐纳二极管。

BTW (如果其他应用具有16V 输入电压)。 如果齐纳二极管钳制20V 电压、这些器件将具有23.5V 的栅极引脚电压。
最好在实际硬件或 EVM 上检查此情况。
谢谢
Amrit