This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:芯片浪涌应用问题

Guru**** 2507035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432005/tps2660-surge-application-issues-of-chips

器件型号:TPS2660

工具与软件:

我们项目中使用的-1KV 电子保险丝测试浪涌会导致负载侧电路发生故障并着火;
TPS2660内部切断 MOSFET 的响应时间是多少?

该应用如上图所示

测试条件:输入端子由24V 供电、加载-1kV 差模浪涌测试将烧毁后续电路

这种损坏的可能原因是什么?

请帮助确定是设计问题还是此芯片不适合该应用、并提供解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题是相当紧急的,请帮助尽快回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ???μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    很抱歉响应延迟。

    是的、TPS2660能够防止浪涌。

    您可以在以下应用手册中找到浪涌波形:

    简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障保护电路(修订版 D) 

    浪涌电流应在输入端流经 TVS 二极管。 浪涌后 TVS 二极管的状态如何?

    您施加的浪涌内部阻抗是多少。 请使用 SMDJ TVS 二极管进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了您以前提供的信息
    负压-1KV 差动模式抗扰性、TVS 使用33V 双向、TVS 不断裂、但电子保险丝后面的电源芯片已断裂。 请帮助了解如何解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电力线浪涌的浪涌阻抗为2欧姆。

    保险丝必须已经损坏、因为浪涌电流通过电子保险丝而不是 TVS 二极管来缺陷。

    请尝试使用 SMDJ TVS 二极管。

    谢谢

    Amrit