工具与软件:
我们项目中使用的-1KV 电子保险丝测试浪涌会导致负载侧电路发生故障并着火;
TPS2660内部切断 MOSFET 的响应时间是多少?
该应用如上图所示

测试条件:输入端子由24V 供电、加载-1kV 差模浪涌测试将烧毁后续电路
这种损坏的可能原因是什么?
请帮助确定是设计问题还是此芯片不适合该应用、并提供解决方案。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tony、
很抱歉响应延迟。
是的、TPS2660能够防止浪涌。
您可以在以下应用手册中找到浪涌波形:
简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障保护电路(修订版 D)
浪涌电流应在输入端流经 TVS 二极管。 浪涌后 TVS 二极管的状态如何?
您施加的浪涌内部阻抗是多少。 请使用 SMDJ TVS 二极管进行检查