工具与软件:
您好!
我们正在开发一种 LM5171设计、该设计需要短时间处理高瞬态负载。 您能否告知器件仍可调节的最大电流感应电压是多少?
数据表第6.3.4节说明了如何为额定电平下的50mV 电流检测电压选择 R_cs。 电流检测电压能否达到80mV 而不会达到内部电流检测放大器或控制环路其他部分上的电源轨? 电流检测放大器中的电压为80mV 时、可使内部电流误差放大器中的电压为3.2V + 1V = 4.2V、该放大器会将该信号与 ISET 进行比较。 ISET 在二极管压降后由 ERRHV 供电、此时可能需要4.9V。 我认为这表明 ERRHV 的最大输出电压将是限制因素、数据表指出其可以在2mA OUT 处摆动到至少4V。
另外、在第24页的第6.3.7节、在等式12中、50mV/V 项来自哪里? 这表明用于 I_pk 的信号与来自电流检测放大器的信号之间存在两个系数的差异。 例如、 对于 V_IPK、30A I_pk * 1m Ω/(50mV/V)= 600mV 设置、但方框图显示将 V_IPK 与电流检测放大器输出30A * 1m Ω* 40V/V = 1.2V 进行比较。
谢谢!
Nathan