This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:最大电流检测电压

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424288/lm5171-maximum-current-sense-voltage

器件型号:LM5171

工具与软件:

您好!

我们正在开发一种 LM5171设计、该设计需要短时间处理高瞬态负载。 您能否告知器件仍可调节的最大电流感应电压是多少?  

数据表第6.3.4节说明了如何为额定电平下的50mV 电流检测电压选择 R_cs。 电流检测电压能否达到80mV 而不会达到内部电流检测放大器或控制环路其他部分上的电源轨? 电流检测放大器中的电压为80mV 时、可使内部电流误差放大器中的电压为3.2V + 1V = 4.2V、该放大器会将该信号与 ISET 进行比较。 ISET 在二极管压降后由 ERRHV 供电、此时可能需要4.9V。 我认为这表明 ERRHV 的最大输出电压将是限制因素、数据表指出其可以在2mA OUT 处摆动到至少4V。

另外、在第24页的第6.3.7节、在等式12中、50mV/V 项来自哪里?  这表明用于 I_pk 的信号与来自电流检测放大器的信号之间存在两个系数的差异。 例如、 对于 V_IPK、30A I_pk * 1m Ω/(50mV/V)= 600mV 设置、但方框图显示将 V_IPK 与电流检测放大器输出30A * 1m Ω* 40V/V = 1.2V 进行比较。

谢谢!

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    通常、建议的电流检测电压最大为50mV。

    我将查看 ISET 和|CSA-CSB|的建议电压范围。

    [报价 userid="587897" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424288/lm5171-maximum-current-sense-voltage "]这表明用于 i_pk 的信号与来自电流感应放大器的信号之间存在两倍差异。[/QUOT]

    你是对的。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您是否还听说过 ISET 和|CSA-CSB|的建议电压范围?

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我还在检查。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我们认为、在高达|CSA-CSB|=75mV 的电压下安全运行、即 ISET=4V。

    此致、

    Feng