This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34966EVM-FLY:FB 为什么连接到 GND?

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433760/lm34966evm-fly-why-did-fb-connect-to-gnd

器件型号:LM34966EVM-FLY

工具与软件:

嗨、团队:

在 LM34966EVM 中、FB 引脚接地时、为什么内部放大器(OTA)不饱和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanhui:

    通过将 FB 接地、OTA 基本上会被停用。
    因此可以通过 COMP 引脚从外部控制占空比。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的答复。 是否会通过将 FB 接地来禁用 OTA?

    OTA 的 gm 为 OTA/V 2mA、接地 FB、2mA 输出1.25V*OTA/V= 2.5mA。 对吗? 我不确定停用基本上意味着什么。

    BR

    Yanhui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanhui:

    接地 FB 时、2mA 将输出1.25V*OTA/V= 2.5mA。 正确吗?

    会达到最大 Iout。 最大 我们没有指定此 Iout 的值、但我们 在 Datasheet 中给出了最小值(180uA)。

    使用内部运算放大器时、您无法做到这一点、它可能会损坏 IC。 造成这种情况的原因是运算放大器的输出阻抗(非常低)和 OTA 的输出阻抗(非常高)

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!