请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM34966EVM-FLY 工具与软件:
嗨、团队:
在 LM34966EVM 中、FB 引脚接地时、为什么内部放大器(OTA)不饱和?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
在 LM34966EVM 中、FB 引脚接地时、为什么内部放大器(OTA)不饱和?
尊敬的 Yanhui:
接地 FB 时、2mA 将输出1.25V*OTA/V= 2.5mA。 正确吗?
会达到最大 Iout。 最大 我们没有指定此 Iout 的值、但我们 在 Datasheet 中给出了最小值(180uA)。
使用内部运算放大器时、您无法做到这一点、它可能会损坏 IC。 造成这种情况的原因是运算放大器的输出阻抗(非常低)和 OTA 的输出阻抗(非常高)
此致
Moritz