This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968-Q1:TPS22968-Q1输入逻辑阈值

Guru**** 2505275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434335/tps22968-q1-tps22968-q1-input-logic-thresholds

器件型号:TPS22968-Q1

工具与软件:

您好!  

您可以帮助确定 5.0V Vbias 和3.3V Vbias 时的 ON 引脚(引脚2、4)逻辑电压阈值是多少。  

数据表第7.3节似乎只具有最小工作最大范围、并且不清楚哪些阈值与哪个 Vbias 对应。  

提前感谢您的回答。