This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995H-Q1:如何确定 VIH 电压

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22995H-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434454/tps22995h-q1-how-to-determine-vih-voltage

器件型号:TPS22995H-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望使用输入电压为3.3V 的 TPS22995H-Q1。 要启用 TPS22995H-Q1、我的客户计划使用1.8V 逻辑电源、因此需要高于1V 的 VIH。 TPS22995H-Q1如何确定 VIH?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    VIH 范围内的任何值都将被视为 ON 引脚的逻辑高电平。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没提到这一点。 添加更多说明。

    通常、我们针对 ON 引脚或使能引脚使用具有一定迟滞的比较器。 在这个表中、我们看到低于0.35V 的值是低值、高于0.8的值是高值。 任何仍然为逻辑高电平的值。 最大值由引脚 ESD 结构决定(引脚可以处理的最大电压)。

    此致、
    Arush