请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22995H-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户希望使用输入电压为3.3V 的 TPS22995H-Q1。 要启用 TPS22995H-Q1、我的客户计划使用1.8V 逻辑电源、因此需要高于1V 的 VIH。 TPS22995H-Q1如何确定 VIH?
此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户希望使用输入电压为3.3V 的 TPS22995H-Q1。 要启用 TPS22995H-Q1、我的客户计划使用1.8V 逻辑电源、因此需要高于1V 的 VIH。 TPS22995H-Q1如何确定 VIH?
此致、
山本俊介