请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ14201 主题中讨论的其他器件:、 LMZ14203
工具与软件:
我想 在反相(负电压)配置中实施 LMZ14201或 LMZ14201H、并研究(适用于 LMZ14203 SIMPLE SWITCHER电源模块的 AN-2027反相应用)和 TI 电源设计人员提供的设计示例后、似乎发现输出端的肖特基二极管不包含在应用手册中、而是包含在 TI 电源设计器中。
这款二极管是否必要?
谢谢!
Mergon