This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201:LMZ14201:为什么反相配置的输出中包含二极管、但应用手册中没有?

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H, LMZ14201, LMZ14203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434967/lmz14201-lmz14201-why-is-there-a-diode-included-at-the-output-of-the-inverting-configuration-but-not-in-the-appnote

器件型号:LMZ14201
主题中讨论的其他器件:LMZ14203

工具与软件:

我想  在反相(负电压)配置中实施 LMZ14201或 LMZ14201H、并研究(适用于 LMZ14203 SIMPLE SWITCHERRegistered电源模块的 AN-2027反相应用)和 TI 电源设计人员提供的设计示例后、似乎发现输出端的肖特基二极管不包含在应用手册中、而是包含在 TI 电源设计器中。

这款二极管是否必要?

谢谢!

Mergon