工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
缓冲模式和 RLO 模式的功能是什么、这两种模式提高了 BAT_SP 和 BAT_SN 引脚的综合功能、我可以在电压较低时让这两个引脚与 BAT 电压保持0mV 的偏移吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
缓冲模式和 RLO 模式的功能是什么、这两种模式提高了 BAT_SP 和 BAT_SN 引脚的综合功能、我可以在电压较低时让这两个引脚与 BAT 电压保持0mV 的偏移吗?
如果有关于内部图和 SENSE 引脚低电阻连接的详细方案、我们会发现当 Cell 电压=3.8V 时、无法唤醒 FGIC (P+~P-无 Vlage、无法通信)、但 SENSE 引脚上大约有3.3~3.5V 电压、这是正常的吗?
另一个问题是、我测试了 RLO 充电模式、设置 RLO 充电配置- >BUF_P_EN=0或1并且 RLO 充电配置->BUF_N_EN=0或1 在 BAT_SPBAT、BAT_SN-BAT 上没有区别、这=1或=0情况显示从 BAT_SP 到 VSS 的偏移大约为2.5mV (从 BAT_SN 到 VSS)、这个结果是否正确? 如果应该存在差异、您能告诉我如何正确测试吗?

是的、我们将使用此 SENSE 引脚、但我发现 TRM 中有一些错误、BDP 是 BAT_SN 短接至 PACK-? BCN 是否是 BAT_SN 短接至 PACK+? 我没有将此引脚短接、但在昨天的测试中、BCP、BDP、BCN 一直在1和0之间切换、我认为该 BCP 和 BDN 位显示 BAT_SP 是否短接至 P+、BAT_SN 是否短接至 P-、BDP 和 BCN 显示了什么? 我相信 TRM 中有一些问题。 请更正此问题!