This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:检测引脚功能理解

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431745/bq27z746-sense-pin-function-understanding

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

缓冲模式和 RLO 模式的功能是什么、这两种模式提高了 BAT_SP 和 BAT_SN 引脚的综合功能、我可以在电压较低时让这两个引脚与 BAT 电压保持0mV 的偏移吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    一些充电器主要使用 BAT_SP 和 BAT_SN 引脚来帮助控制充电。 对于大多数应用而言、这些引脚不是必需的、可以保持悬空。 对于大多数应用、只需轮询监测计以了解电压读数即可获得电池电压测量值。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有关于内部图和 SENSE 引脚低电阻连接的详细方案、我们会发现当 Cell 电压=3.8V 时、无法唤醒 FGIC (P+~P-无 Vlage、无法通信)、但 SENSE 引脚上大约有3.3~3.5V 电压、这是正常的吗?

    另一个问题是、我测试了 RLO 充电模式、设置 RLO 充电配置- >BUF_P_EN=0或1并且 RLO 充电配置->BUF_N_EN=0或1 在 BAT_SPBAT、BAT_SN-BAT 上没有区别、这=1或=0情况显示从 BAT_SP 到 VSS 的偏移大约为2.5mV (从 BAT_SN 到 VSS)、这个结果是否正确? 如果应该存在差异、您能告诉我如何正确测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您希望使用 BAT_SP 和 BAT_SN 引脚是否有特定的原因? 如前所述、对于大多数应用、这些值不是必需的、而是只需使用监测计报告的电池电压值即可。  

    否则、建议参考器件技术参考手册、了解如何为您的应用配置 BAT_SP 和 BAT_SN 引脚。  

    此致、  

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将使用此 SENSE 引脚、但我发现 TRM 中有一些错误、BDP 是 BAT_SN 短接至 PACK-? BCN 是否是 BAT_SN 短接至 PACK+? 我没有将此引脚短接、但在昨天的测试中、BCP、BDP、BCN 一直在1和0之间切换、我认为该 BCP 和 BDN 位显示 BAT_SP 是否短接至 P+、BAT_SN 是否短接至 P-、BDP 和 BCN 显示了什么?  我相信 TRM 中有一些问题。 请更正此问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您指出这一点、我将对 EVM 进行测试并与您联系。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、还有一个请求、您能告诉我如何测试缓冲模式吗? 我在1.7V 电芯电压下测试了缓冲模式,发现0mV,200mV,400mV,600mV 偏移没有区别,它保持在450mV,我可能会错误地测试,如果可以,请告诉我如何测试正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在我测试此内容时、预计会有延迟的响应。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    有新消息吗? 您很长时间没有反馈、请回答我们、我们选择该 IC 是用于使用电芯检测引脚、如果这2个引脚不起作用、请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在这里使用 EVM 进行了测试、结果如下:  

    • 短接 BAT_SP 和 PACK -设置 BDP 位。
    • 短接 BAT_SN 和 PACK +、会设置 BCN 位。  

    我认为这是技术参考手册中的一个拼写错误、请参阅上面的结果。  

    此致、  

    Robert。