This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92624-Q1:有关 R1/R3计算的问题。

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92624-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431756/tps92624-q1-questions-about-r1-r3-calculation

器件型号:TPS92624-Q1

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS92624-Q1用于其后续产品。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
如果连接到每个输出级的串联 LED 的数量不同、
您能告诉我如何计算 R1和 R3吗?
是否应使用串联最多的 LED 数量来计算 Voutx?

问题2:
连接到每个输出的串联 LED 的数量是否不同?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    由于 DIAGEN 引脚对于所有通道是共享的、因此您必须 根据具有最高 LED 正向电压的通道来计算 R1。 请注意、一旦达到该阈值、所有通道都会禁用诊断。

    每个通道都有自己的 PWM 控制引脚。 如果需要、您可以使用为每个通道输出电压设计的 R3 (x)电阻器为每个 PWM 引脚设计一个单独的电阻分压器。 好处是、随着电池电压下降、电压较低的通道将保持开启状态、即使电压较高的通道被禁用。

    如果空间/成本是问题、您可以将单个电阻分压器连接到所有 PWM 引脚(如典型应用示例中所示)。 但是在这种情况下、您必须使用具有最高 LED 正向电压的通道来设计 R3、并且当达到阈值时、所有通道都将被禁用。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    非常感谢您的答复。

    我可以问您以下其他问题吗?

    问  
    客户希望将 LED 板(已安装连接到 RES1/2/3/4引脚的 LED 和电阻器)与控制板(已安装 TPS92624-Q1)分开。 LED 电路板通过连接器和电缆连接到控制板。  
    在这种情况下、导线长度是否有任何限制?
    或者将 LED 板与控制板分离有问题吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    通常、热共享电阻器与 TPS92624-Q1放置在同一电路板上。 这将必须连接到 LED 板的导线数量减少了一半(每个 LED 灯串1根导线、而不是每个 LED 灯串2根导线)。 您为什么要将 RESx 电阻器放置在单独的板上吗? TPS92624-Q1电路板是否存在一些热限制? 我认为、像这样将布线增加一倍会显著增加成本。

    单独 LED 板的导线长度没有具体限制。 但是、较长的导线会导致与输出串联的电感更多、从而可能导致过冲。 较长的导线也更容易受到外部噪声耦合的影响。 还需要考虑、将 RESx 电阻器放置在单独的 LED 板上可以有效地使环路中的总线长度加倍、从而使电感加倍。 您可以考虑在 LED 电路板上为 LED 负载并联一个电容器来减少噪声和过冲。

    此致、

    Zach