工具与软件:
大家好、
我的一位客户正在考虑将 TPS92624-Q1用于其后续产品。
目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问题1。
如果连接到每个输出级的串联 LED 的数量不同、
您能告诉我如何计算 R1和 R3吗?
是否应使用串联最多的 LED 数量来计算 Voutx?
问题2:
连接到每个输出的串联 LED 的数量是否不同?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、
我的一位客户正在考虑将 TPS92624-Q1用于其后续产品。
目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问题1。
如果连接到每个输出级的串联 LED 的数量不同、
您能告诉我如何计算 R1和 R3吗?
是否应使用串联最多的 LED 数量来计算 Voutx?
问题2:
连接到每个输出的串联 LED 的数量是否不同?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
尊敬的 Kazuya-san:
由于 DIAGEN 引脚对于所有通道是共享的、因此您必须 根据具有最高 LED 正向电压的通道来计算 R1。 请注意、一旦达到该阈值、所有通道都会禁用诊断。
每个通道都有自己的 PWM 控制引脚。 如果需要、您可以使用为每个通道输出电压设计的 R3 (x)电阻器为每个 PWM 引脚设计一个单独的电阻分压器。 好处是、随着电池电压下降、电压较低的通道将保持开启状态、即使电压较高的通道被禁用。
如果空间/成本是问题、您可以将单个电阻分压器连接到所有 PWM 引脚(如典型应用示例中所示)。 但是在这种情况下、您必须使用具有最高 LED 正向电压的通道来设计 R3、并且当达到阈值时、所有通道都将被禁用。
此致、
Zach
尊敬的 Kazuya-san:
通常、热共享电阻器与 TPS92624-Q1放置在同一电路板上。 这将必须连接到 LED 板的导线数量减少了一半(每个 LED 灯串1根导线、而不是每个 LED 灯串2根导线)。 您为什么要将 RESx 电阻器放置在单独的板上吗? TPS92624-Q1电路板是否存在一些热限制? 我认为、像这样将布线增加一倍会显著增加成本。
单独 LED 板的导线长度没有具体限制。 但是、较长的导线会导致与输出串联的电感更多、从而可能导致过冲。 较长的导线也更容易受到外部噪声耦合的影响。 还需要考虑、将 RESx 电阻器放置在单独的 LED 板上可以有效地使环路中的总线长度加倍、从而使电感加倍。 您可以考虑在 LED 电路板上为 LED 负载并联一个电容器来减少噪声和过冲。
此致、
Zach