请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H160-Q1 工具与软件:
在 TPS4H160-Q1中、根据数据表、建议的直流电流限制为2.5A。
该2.5A 电流是否适用于每个通道?
绝对最大直流电流限值是多少? 瞬态电流有任何限制?
此致、
Abhishek D.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在 TPS4H160-Q1中、根据数据表、建议的直流电流限制为2.5A。
该2.5A 电流是否适用于每个通道?
绝对最大直流电流限值是多少? 瞬态电流有任何限制?
此致、
Abhishek D.
尊敬的 Abhishek:
每个通道的建议负载电流为。 因此、每个通道在理想情况下可以处理2.5A 电流、但由于互热(如果一个 FET 导通、而另一个 FET 发生轻微的温度变化)、如果使用所有四个通道、则可能约为2A。
绝对最大直流电流限制范围为0.25A 至7A、具体取决于限流电阻。 这计入了瞬态电流、因为该电流将被钳位在限值、因此不会超过该限值。
谢谢!
Rishika Patel