This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:绝对最大电流限制

Guru**** 1824740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433747/tps4h160-q1-absolute-max-current-limit

器件型号:TPS4H160-Q1

工具与软件:

在 TPS4H160-Q1中、根据数据表、建议的直流电流限制为2.5A。

该2.5A 电流是否适用于每个通道?

绝对最大直流电流限值是多少? 瞬态电流有任何限制?

此致、

Abhishek D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    每个通道的建议负载电流为。 因此、每个通道在理想情况下可以处理2.5A 电流、但由于互热(如果一个 FET 导通、而另一个 FET 发生轻微的温度变化)、如果使用所有四个通道、则可能约为2A。

    绝对最大直流电流限制范围为0.25A 至7A、具体取决于限流电阻。 这计入了瞬态电流、因为该电流将被钳位在限值、因此不会超过该限值。

    谢谢!

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您说如果使用全部四个通道、则约为2A。

    那么、在最高环境温度下(相对于数据表、在125°C)、精确的最大电流将是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    有多种因素会影响最大电流、例如布局、覆铜、热覆铜等。因此、如果  器件在 环境温度范围内运行、我们无法提供比数据表中给出的2.5A 更精确的最大值。  

    谢谢!

    Rishika Patel