This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:使用 SiC MOSFET 的 PSFB

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434290/ucc28951-q1-psfb-using-sic-mosfets

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

SiC MOSFET 的电源测试  

场景:VIN:810VDC、负载:43Adc.

以下是初级 MOSFET 的栅漏源。 谐振电感器。 变压器漏电感:22uH、匝数比:27、输出电压:23.5VDC。 DCM 引脚接地。 CS 过滤器:1k、1nF。 固定延迟方法。 自适应延迟接地。  

蓝色:初级电流  

紫色:同步 FET F

绿色:同步 FET E

黄色:排放源  

黄色:B 排放源  

黄色:C 排放源

黄色:D 排放源

1. C 和 D 漏源波形看起来是正确的方波,为什么 A 和 B 不正确?

我现在将以 CCM 模式运行同步 FET。 我理解 DELEF 延迟电阻现在可能很少关闭、我将尝试进行调整。 早些时候、即使在二极管模式下、我也遇到了前沿电流尖峰问题。 如何进行故障排除或删除?  

3.根据 Excel 的计算,变压器环可能会消失 I reduce DELAB DELCD 值。 但如果我添加 Shim。 则 DELAB DELCD 的值不断增加。 还可以吗?

4.还能做些什么来改进这种设计? 请协助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图正在审阅中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. C 和 D 漏源波形看起来是正确的方波,为什么 A 和 B 不正确?

    >您的 QDD 开关节点计时设置为 ZVS、这就是 QD 漏源和 QC 漏源看起来像方波的原因。

    > 您的 Ls 和 Llk 没有足够的能量存储来实现 ZVS QbD、同时您的导通延迟设置不正确。  这就是为什么您在 FET QA 和 QB 漏源之间看到振铃而不是方波的原因。

        *您需要将导通延迟设置为(Llk +Llk Ls)的谐振频率和开关节点电容的1/4。

        *如果您想在这种功率级别实现 ZVS ,则需要增加 Ls 的大小。

        *以下链接将带您进入一个应用程序,而不是详细介绍 Ls 大小以及如何设置 FET QA 至 QD 的导通延迟          实现 ZVS/谷值开关。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    我现在将以 CCM 模式运行同步 FET。 我理解 DELEF 延迟电阻现在可能很少关闭、我将尝试进行调整。 早些时候、即使在二极管模式下、我也遇到了前沿电流尖峰问题。 如何进行故障排除或删除?  

    >驱动 FET 时通常会出现前沿电流尖峰。  唯一的问题是电流检测。   您应该能够使用低通 RC 滤波器将其滤除。  从电流感应电阻器到 UCC28951的 CS 引脚的1K 和220 pF 应该能实现该效果。

    3.根据 Excel 的计算,变压器环可能会消失 I reduce DELAB DELCD 值。 但如果我添加 Shim。 则 DELAB DELCD 的值不断增加。 还可以吗?

    >正确的是、减少 QA 和 QB 导通延迟将减少振铃。

    >增加 Ls 将为 ZVS 提供更多能量。  请注意、它会改变谐振振铃。  在复位时序之前、可能需要首先增加匀场电感器。   

    4.还能做些什么来改进这种设计? 请协助。  

    >我认为上述建议将会改善 FET QA 和 QB 的电压。

    >如果您在 QbD 上使用 Excel 工具,您将获得 ZVS 低至50%的负载。  增大 Ls 将使 QbD 能够在更轻的负载下实现 ZVS。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、