工具与软件:
您好!
我仍然对 FSW (标准)感到困惑
根据数据表第31页、SYNC 频率必须大于或等于从转换器频率的1.8倍。 转换器频率是多少? 它是否意味着 FSW (NORM)? 或 Fosc、即2 x Fsw (norm)?
当我馈送800kHz 同步信号以生成400kHz H 桥输入频率时、多大的值适合 FSW (NORM)?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我可以理解为什么这会让人困惑。 我不知道为什么这样规定。
我通常将跟随者控制器频率设置为以比主控制器和同步频率低20%的速度运行。
当您对开关频率进行编程时、它被指定为时钟的1/2。 您在尝试同步时钟频率。
那么您是否使用了61.9k Ω 的电阻器对开关频率进行编程、QA 至 QD 将在大约100kHz 的频率下切换。
此设计的时钟和同步频率将为200kHz。
因此、如果您要以200kHz 的跟随器频率同步该设计。 我会将从器件的频率编程为同步频率的80%。 这大约为160kHz。 那么您可以很容易地将其灌入200kHz。
在本例中、您必须选择 约为85k 欧姆的跟随器 Rt。 这将给出同步80kHz*2=160kHz 之前从器件的时钟频率。
以下链接可为您提供介绍如何同步一个或多个 UCC28950的应用手册。 希望这些信息也能帮助您进行同步。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua609
感谢您关注德州仪器(TI)产品。 如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
此致、