This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Fsw 处于从模式

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428649/ucc28950-fsw-in-slave-mode

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

我仍然对 FSW (标准)感到困惑

根据数据表第31页、SYNC 频率必须大于或等于从转换器频率的1.8倍。 转换器频率是多少? 它是否意味着 FSW (NORM)? 或 Fosc、即2 x Fsw (norm)?

当我馈送800kHz 同步信号以生成400kHz H 桥输入频率时、多大的值适合 FSW (NORM)?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike。

    请告诉我什么时候可以看到您的评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的查询、我们将在24小时内对其进行审核。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以理解为什么这会让人困惑。  我不知道为什么这样规定。

    我通常将跟随者控制器频率设置为以比主控制器和同步频率低20%的速度运行。  

    当您对开关频率进行编程时、它被指定为时钟的1/2。  您在尝试同步时钟频率。

    那么您是否使用了61.9k Ω 的电阻器对开关频率进行编程、QA 至 QD 将在大约100kHz 的频率下切换。

    此设计的时钟和同步频率将为200kHz。

    因此、如果您要以200kHz 的跟随器频率同步该设计。  我会将从器件的频率编程为同步频率的80%。  这大约为160kHz。  那么您可以很容易地将其灌入200kHz。

    在本例中、您必须选择 约为85k 欧姆的跟随器 Rt。  这将给出同步80kHz*2=160kHz 之前从器件的时钟频率。

    以下链接可为您提供介绍如何同步一个或多个 UCC28950的应用手册。  希望这些信息也能帮助您进行同步。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua609

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、