Other Parts Discussed in Thread: LM53603, LMR43610-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM53603-Q1 主题中讨论的其他器件:LM53603、 LMR43610-Q1
工具与软件:
在 LM53603 EVM 的设计中、Vin 有三个10uF 电容器、Vout 有三个22uF 电容器。 由于 PCBA 空间有限和我的应用要求(Vin=9V、Vout=3.3V、Imax=Vout 300mA)、是否可以移除 Vin 上的两个10uF 电容器和 Vout 上的两个22uF 电容器?