This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603-Q1:设计述评

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603, LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435642/lm53603-q1-design-review

器件型号:LM53603-Q1
主题中讨论的其他器件:LM53603LMR43610-Q1

工具与软件:

在 LM53603 EVM 的设计中、Vin 有三个10uF 电容器、Vout 有三个22uF 电容器。 由于 PCBA 空间有限和我的应用要求(Vin=9V、Vout=3.3V、Imax=Vout 300mA)、是否可以移除 Vin 上的两个10uF 电容器和 Vout 上的两个22uF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、输入电容器可以移除、但对于输出电容器、只能移除1个、以确保器件稳定性。

    在需要更小解决方案尺寸的未来设计中可以考虑使用 LMR43610-Q1。