This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:无法运行 Simplis 模型

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434636/ucc28750-unable-to-run-the-simplis-model

器件型号:UCC28750

工具与软件:

您好!

我曾尝试运行提供的 UCC28750 SIMPLIS 模型、但未获得任何结果。 此文件是否与演示版本不兼容?

此致、
BAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您运行仿真时、它是否显示了任何错误消息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试运行仿真、但没有出现任何结果-没有弹出输出窗口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28750_2D00_SIMPLIS-_2800_2_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我下载并运行了60W 反激式转换器的仿真文件、它可以正常运行。

    这是您发送的文件。

    我也运行了高侧降压设计、也运行正常。

    您可以仔细检查以确保您在 Simplis 模式而不是 Simetrix 模式下运行模拟器吗?

    如果此下拉窗口显示 Switch to SIMERix Mode、您将在 Simplis 模式下运行仿真。  则必须将其切换到 Simplis 模式。

    另一个问题是您可能尝试运行错误的仿真或仿真设置不正确。

    请参阅以下内容以获取指导。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。 我已经执行了相应的操作、但屏幕上没有显示任何波形查看器。  我正在使用演示版本、是否需要先进行一些设置才能运行此文件?  

    谢谢你。

    此致、

    BAZ

    e2e.ti.com/.../flybuck.avi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3731.flybuck.avi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到您的询问、目前正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题出在演示 simplis 仿真器。  如果看起来像、演示程序将不会运行模型。

    您可能需要联系 SIMTRIX/SIPLIS 以了解为什么您无法在免费模拟器中运行此模型。  这可能是因为该模型中有太多节点。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、