工具与软件:
您好!
我曾尝试运行提供的 UCC28750 SIMPLIS 模型、但未获得任何结果。 此文件是否与演示版本不兼容?
此致、
BAZ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我下载并运行了60W 反激式转换器的仿真文件、它可以正常运行。
这是您发送的文件。

我也运行了高侧降压设计、也运行正常。

您可以仔细检查以确保您在 Simplis 模式而不是 Simetrix 模式下运行模拟器吗?
如果此下拉窗口显示 Switch to SIMERix Mode、您将在 Simplis 模式下运行仿真。 则必须将其切换到 Simplis 模式。

另一个问题是您可能尝试运行错误的仿真或仿真设置不正确。
请参阅以下内容以获取指导。

此致、
尊敬的 Mike:
感谢您的答复。 我已经执行了相应的操作、但屏幕上没有显示任何波形查看器。 我正在使用演示版本、是否需要先进行一些设置才能运行此文件?
谢谢你。
此致、
BAZ