工具与软件:
产品开机并放置两天后、进入关断状态、电池放电至2.85V 以下、无法使用充电器充电。 插入 USB 时、存在1-2秒的正常充电状态、此时 VPH 从2.8V 上升至3.65V。 机器尝试开机2至23秒、蓄电池的电流输出为0 -300mA。 VPH 降至2.8V、充电状态不明确。 SW 有开关信号、但频率仅为1.3K。 在23.15S 之后、电池输出电流突然跳至0mA、在剩余时间内保持在0 -2mA 输出。 如果 此时拔下并插入 USB、电池仍保持为0 -2mA 输出。 如果电池与主板断开连接并重新连接、则会重复上述过程、充电时间为1-2秒、充电状态不清楚的状态为2-23秒、其余时间为0博 锐输出-2mA。 当电池电压≥3.0V 时、充电器将重复上述0-23秒操作、并在 VPH 上升至3.6V 的情况下以24s 开始充电。