This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:BQ25600YFFR

Guru**** 2384130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430523/bq25600-bq25600yffr

器件型号:BQ25600

工具与软件:

产品开机并放置两天后、进入关断状态、电池放电至2.85V 以下、无法使用充电器充电。 插入 USB 时、存在1-2秒的正常充电状态、此时 VPH 从2.8V 上升至3.65V。 机器尝试开机2至23秒、蓄电池的电流输出为0 -300mA。 VPH 降至2.8V、充电状态不明确。 SW 有开关信号、但频率仅为1.3K。 在23.15S 之后、电池输出电流突然跳至0mA、在剩余时间内保持在0 -2mA 输出。 如果 此时拔下并插入 USB、电池仍保持为0 -2mA 输出。 如果电池与主板断开连接并重新连接、则会重复上述过程、充电时间为1-2秒、充电状态不清楚的状态为2-23秒、其余时间为0博 锐输出-2mA。 当电池电压≥3.0V 时、充电器将重复上述0-23秒操作、并在 VPH 上升至3.6V 的情况下以24s 开始充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您能否发送原理图和寄存器转储? 电池是否有保护器?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       e2e.ti.com/.../Register-after-power-up.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过 ABA 交换? 这是你把坏单元放在一个好板上,一个好单元,并把它放在坏板上的地方。 这可以提供有价值的信息。

    我注意到 PG 引脚通过0欧姆连接到 CBL_PWR_N 是否有10k 上拉电阻器? 我认为器件可能会因将上拉电源轨与 PG 的漏极开路短路而损坏。 请插入10k 上拉电阻器并告知结果。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个电路板都有该问题。 PG 上没有10K 上拉电阻。 我将插入10K 上拉电阻。

    此致、

    Leila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入10K 上拉、无变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请先使用新的电路板、插入10k 上拉电阻器、然后仅打开电路板。 该引脚上的上拉电压是多少?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您好、

      插接 USB 后、VPH 低于3.0V 且 LDO 无法工作。 上拉10k 的电压 为0V。 为何要测试新电路板?  我想知道将10k 上拉电阻器插入 PG 的原理。

    谢谢

    Leila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法确定 Q4是闭合还是开路? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当连接 PG 上拉电阻时、如果没有10k 电阻器、则会将 GND 短接至上拉电阻器、而这可能会损坏器件。 我想要一个全新的电路板进行测试、因为我认为每个不工作的电路板都已损坏。 请尝试使用连接了10k 上拉电阻的新电路板。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未连接输入而未施加电池、并且存在 SYS 电压、则应闭合 Q4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    这是具有此问题的 DVT 板。 我们已经推出了没有这个问题的 evt 板版本。 两个版本的原理图是相同的。   EVT 的 PG 也没有上拉电阻。 两个版本之间的区别在于 PCB 布线。 我认为某种布线差异会导致 BQ25600产生一些错误。 我无法从 UART 日志获取任何信息、不知道寄存器中出现了 USB 插拔时的一些错误。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法 理解这句话。  如果未连接输入而未施加电池、并且存在 SYS 电压、则应闭合 Q4。 为何应关闭 Q4?  当电路板上电且未连接 USB 时、应向 SYS 供电。

    Q4已关闭。 以及 SYS 电压的状态。 电流是否从电池流向 SYS 并通过 Q4? 电池充电时、电流是否仍通过 Q4? Q4是双向 MOSFET 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴你能弄清楚。 请确保所有开漏连接都用10k Ω 电阻上拉、以避免损坏。

    Q4闭合意味着 BATFET 导通、并且系统在仅电池模式下连接到电池。 在充电期间、电流通过 BATFET 从系统流向电池。 在放电和补充期间、电流通过 BATFET 从电池流向系统。  

    此致、

    Mike Emanuel