This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:降压控制器的电流限值计算

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650860EVM-116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435040/tps650864-current-limit-calculation-for-buck-controllers

器件型号:TPS650864
Thread 中讨论的其他器件:TPS650860EVM-116

工具与软件:

您好!

我正在尝试为 TPS650860EVM-116评估板的 BUCK6控制器计算 RILIM。

根据'lvuah2.pdf'文档第4页、BUCK6的值为:

–BUCK6 - 470nH - 1.5V - 10A (与默认值匹配)

因此、使用公式(2):

i.rip4.12.V=(输出电压 x ((min)-输出电压))/( Lmax x (min) x (min)(max))
VOUT = 1.5V
(min)= 5.0V
Lmax = 0.47uH
(max)= 1.0MHz (控制器)

(min)= 2.2340.

使用方程式(1):

RILIM =( RDSIMREF (max) 30x 8 x 1.3 x ( ILIM -(/(min) 2 )))/ ILIMREF
RDS4.72 (max)= 16.3m Ω
ILIM = 10.0A
ILIMREF = 50uA
RLIM = 30116.9232欧姆

但对于  TPS650860EVM-116评估板、R48值为12.1K (ILIM6)

我在这里错过了一些东西,如果有人把我指向正确的方向,我会很感激。   

另外、对于"TPS650860原理图检查清单、布局检查清单.xlsx"文档、假设有"Controller Calculator"表、但缺失。 是否有任何其他文档缺少该表?

此致、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    您使用的公式正确、但您使用的 RDSON 值适用于高侧 FET。
    该值应该是低侧 FET 的电阻、 7.6m Ω .  

    这将产生的 RLIM =约14.05k Ω、更适合 EVM 中使用的12.1k Ω。  
    通过重新排列公式、得出12.1k Ω 的 RLIM 应得出预期的 I_LIM 为8.77A  

    请记住、I_LIM 精度为±15%、因此它处于范围内。  

    关于检查清单中缺少的页面、 遗憾的是、这似乎是文档中的错误。
    抱歉、我们目前没有提供控制器计算器表。
    您在数据表中一直使用的等式是计算所需 R_ILIM 值的最佳资源。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Sarah

    就是这样。 数据表中明确说明了"... RDSON 是低侧 FET…Ω 的最大通道电阻"、我只是因为某种原因没有看到它、非常感谢您的帮助。

    (请注意、对于正在查看 Sarah 计算结果的人而言、"2.79";在第一行中、应该是如图所示的"2.234";正确的、在第二行中。)

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 感谢您抄录本!

    很高兴提供帮助。

    谢谢!  
    Sarah