This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用 MSP430G2553进行 i2c 通信

Guru**** 2517360 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430FR2355, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435430/bq76952-use-msp430g2553-for-i2c-communication

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355、MSP430G2553、 MSP430WARE

工具与软件:

我将使用 MSP430G2553微控制器通过 SLUC701的代码示例来实现 BQ76952电池监控器。 不过、该示例使用了 MSP430FR2355控制器、我无法在 MSP430G2553项目中进行编译。 该错误消息指示许多标识符未定义。 有人能帮助我找出具体原因吗、以及如何快速调整代码以与 MSP430G2553微控制器配合使用?

SLUC701: www.ti.com/.../SLUC701

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    您能否分享该错误消息的屏幕截图?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    是的、当然可以。  我使用了 MSP430Ware 中的 GC_simple_messagepack 示例作为项目模板。 我从 SLUC701中删除了原始的主文件并添加了主文件和 BQ769x2Header.h。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    根据您分享的内容、我认为该错误显示了 BQ769x2标头中未定义但在主文件中使用的标识符。 如果需要、可以在头文件中定义函数、也可以从主文件中删除或注释掉任何函数、以查看这是否解决了问题?

    此致、
    Alexis