This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:ACFET 未正确导通

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434204/bq25820-acfet-not-properly-turning-on

器件型号:BQ25820
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

下面是充电器 BQ25820的原理图设计、参考了评估板和检查清单。

收到硬件后、我们注意到 ACDRV 引脚上的电压为10V (预期)、但 ACFET 实际并未导通。
也没有 REGN 电压。

我们使用24V 作为 VAC 输入、根据以下几点进行了验证:
1.器件不是任何 UVLO 或 OVLO、通过读取充电器状态寄存器并测量相应引脚上的电压进行验证。
2.器件处于 PG 状态、通过读取 PG 位进行验证。 (但 PG LED 未开启、因为 REGN 没有电源输出)
ACFET 位为 ON、通过读取 ACFET 位进行验证。

上述所有指示表明该器件按预期工作、但 ACFET Q8、Q9未实际导通、因此24V 电压未通过。

任何想法或深思熟虑将会非常感谢,谢谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    这是一个重复的问题:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1434101/bq25820-fet-control-and-regn-issues

    请回复此主题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    您提供的链接已丢失。

    请重新发送链接或引导我到解决方案页面吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我建议查看原理图检查清单:BQ25820_BQ25820 Schematic_And_Layout_Checklist 新(1).pdf

    我没有看到任何输入电容。 您还需要 输入保护栅源钳位二极管(用可选标记、但如果客户使用背对背 FET、则是必需的)

     VAC 的电压是多少?

    发生此问题时请提供寄存器转储。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克里斯蒂安!

    在输入端有输入电容器、

    2.我们在查看检查清单时注意到钳位二极管。
    然而,我们最终没有青春期,因为它也是 NC 在评估板上。
    你认为这是根本原因吗?

    3. VAC 为24V。
    4.抱歉、我们没有在 I2C 线路的测试点进行设计、因此我很难使用 EV2400进行检查。
    您需要具体看到什么? 我可以尝试在微控制器中捕获一些标志。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我们对该主题中的讨论点也很好奇。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1434101/bq25820-fet-control-and-regn-issues

    您是否碰巧有裁切记录? 因为页面不再可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    这是 FAE Thai Hung Le 发布的问题、与您发布的问题完全相同。 FAE 可以把这个发布在内部论坛、所以无法看到。 我已经把我要问 FAE 的问题发送给了 FAE。 他们尚未作出反应。 我会直接跟你联系。  

    1. 我们在输入端有输入电容。

    您的输入电容低于输入电容。

    2. 我们在执行检查清单时注意到钳位二极管。
    然而,我们最终没有青春期,因为它也是 NC 在评估板上。
    您认为这是根本原因吗?

    我无法确认这是否是根本原因、但需要使用该二极管。 我建议仔细检查原理图检查清单、并确认原理图具有所需的元件。

    4. 抱歉、我们没有在 I2C 线路的测试点进行设计、因此我很难使用 EV2400进行相关检查。
    您需要具体看到什么? 我可以尝试捕获微控制器中的一些标志。

    最好使用所有寄存器、但现在您可以读取以下寄存器值:

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我单击有误、该问题尚未解决。
    下面是我使用微控制器进行捕获的寄存器的汇总。
    CE 被拉至低电平(ON)。

    请注意、即使将 CE 拉至低电平、我们也无法在输出端获取充电电压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您提供这些信息、ACDRV 上的电压是多少?

    FAE Thai、提到了电话会议、我 首先建议加入推荐的元件、即钳位二极管和输入电容、以此确认这不是问题。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACDRV 上的电压为10V、与数据表相符、但如果栅极电压经过适当充电、它应该为34V。
    24V (输入)+ 10V、这是我在评估套件上观察到的情况。

    1、我们有输入电容。
    2.评估套件没有钳位二极管。 (如果可能、我们将尝试添加、这有点寓言)

    我们 怀疑另一个可能的问题 是我们将使用的 MOSFET。
    与评估套件上的方法相比、使用的方法具有更高的 QC、不可能电荷泵在为栅极充电时会出现问题。
    此外、上述几点并不能很好地解释 REGN 无法提供任何电压的原因、即使在我们绕过 ACFET 后、充电器似乎也无法正常工作。
    因此、我们认为在这种情况下、可能还会有其他需要我们关注的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    1. 我们确实具有输入电容。[/报价]

    TI EVM

    您的 PCB。

    这是必需的条件。 不需要所需的电容。

    2. 评估套件也没有钳位二极管。 (如果可能的话,我们将尝试添加,这是有点寓言)[/报价]

    BQ25820应具有钳位二极管。

    [报价 userid="510386" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434204/bq25820-acfet-not-properly-turning-on/5504566 #5504566"]此外、上述几点并不能很好地解释 REGN 无法提供任何电压的原因、而且即使我们绕过了 ACFET、充电器似乎也无法正常工作。

    您能否确认满足以下条件:

    REGN 是否短接至 GND?

    此致、

    Christian。

    [/quote]