主题中讨论的其他器件: TPS22995、TPS22916
工具与软件:
我有一个进行仿真的 TPS27081A 设计、已注意到以下行为。 如果我在 Vin 已建立(在本例中为5V)的情况下开始仿真、则可以看到器件对 ON/OFF 引脚做出正确反应(最初、驱动该引脚的 I/O 设置为0V)。 然而、如果我在 Vin=0V 的情况下开始仿真、然后将其斜升到5V (所有这些都同时 ON/OFF 引脚仍为0V)、我会看到 Vout 也会上升到5V 并保持开启状态。 好像忽略了开/关引脚。 该器件是否能够在 Vin 导通的情况下在 Vout 处于关闭状态时唤醒?