请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118 主题中讨论的其他器件:LM5122、 LM5176、、LM5175、LM5177
工具与软件:
您能建议此器件是否适合提交以下降压/升压规格吗?
VIN:25V - 60V
输出电压:52V
输出电流:20A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Pang:
我建议查看 LM5176、这是一款同步4开关降压/升压控制器。 LM5176是 LM5118的更高功率版本和 LM5175的升级版本。 另请参见 www.ti.com/.../lm5175evm-hp 上的 LM5175高功率设计示例
此致、
Johannes