This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:针对 LM5118的降压-升压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5175, LM5122, LM5176, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435800/lm5118-buck-boost-for-lm5118

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件:LM5122LM5176、、LM5175、LM5177

工具与软件:

您能建议此器件是否适合提交以下降压/升压规格吗?

VIN:25V - 60V

输出电压:52V

输出电流:20A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pang:

    感谢您使用 E2E。

    Vin > 52V 期间、您是否需要52V 的恒定 Vout?

    如果不兼容、我推荐我们较新的器件 LM5122或 LM5123。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    是的、当 Vin>52V 时、需要恒定52V。 您的新器件有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pang:

    我建议查看 LM5176、这是一款同步4开关降压/升压控制器。 LM5176是 LM5118的更高功率版本和 LM5175的升级版本。 另请参见 www.ti.com/.../lm5175evm-hp 上的 LM5175高功率设计示例

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    感谢您的推荐、但它仅支持最高36V 的输入电压。 我们需要一个可以接受60V 电压的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pang:

    请查看我们的 LM5177器件。 考虑使用多个相位的输出功率。

    此致、

    Johannes