This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:关于使用具有不同电感器的 TPS563201进行12V 至3.3V 转换的查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435686/tps563201-inquiry-on-using-tps563201-with-different-inductor-for-12v-to-3-3v-conversion

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS561201

工具与软件:

我当前使用的是  TPS563201  用于将12V 转换为3.3V 的降压转换器、而且我们正在使用  2.2uH 7A 额定电感器 . 由于设计中的尺寸限制、我们考虑使用  2.2uH 1.6A 额定电感器  解决方案  84m Ω DCR .  输出要求 Vout=3.3V Iout=1A

您能否就此更改可能对转换器输出性能产生的潜在影响提供指导? 具体而言、我们希望了解:

  • 较低的额定电流和较高的 DCR 如何影响效率和热性能。

  • 纹波电流或稳定性的任何潜在变化。

  • 减轻任何不良影响的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果发生负载侧短路、可能会导致器件损坏。 由于该器件的 OC 限制超过3A、因此在输出短路时、电感器将饱和、因此电感远小于额定值。 电感器电流压摆率将非常快、导致器件的 OC 保护无法及时激活。  

    如果您的负载电流低于1A、请使用 TPS561201。 不难理解、较高的 DCR 意味着较高的功率损耗、然后是低效率和较高的热性能。

    谢谢。

    此致、

    Shipeng