Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS561201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563201 主题中讨论的其他器件: TPS561201
工具与软件:
我当前使用的是 TPS563201 用于将12V 转换为3.3V 的降压转换器、而且我们正在使用 2.2uH 7A 额定电感器 . 由于设计中的尺寸限制、我们考虑使用 2.2uH 1.6A 额定电感器 解决方案 84m Ω DCR . 输出要求 Vout=3.3V Iout=1A
您能否就此更改可能对转换器输出性能产生的潜在影响提供指导? 具体而言、我们希望了解:
-
较低的额定电流和较高的 DCR 如何影响效率和热性能。
-
纹波电流或稳定性的任何潜在变化。
-
减轻任何不良影响的建议。