请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM560R6H 工具与软件:
你(们)好
希望你有一个美好的一天!
根据数据表、 对于10V 输出电压、我们需要放置至少22uF 至25uF 的电容。 布板空间受到限制、无法容纳更多电容器。
您能否向我们建议我们可以使用的最小输出电容、该电容不会影响稳定性、瞬态响应和其他参数?
此外,如果您对电容器有任何 ESR 要求,请告知我们。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
希望你有一个美好的一天!
根据数据表、 对于10V 输出电压、我们需要放置至少22uF 至25uF 的电容。 布板空间受到限制、无法容纳更多电容器。
您能否向我们建议我们可以使用的最小输出电容、该电容不会影响稳定性、瞬态响应和其他参数?
此外,如果您对电容器有任何 ESR 要求,请告知我们。